This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:3.3V 斜升

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173310/tps7b81-q1-3-3v-ramp-up

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好、

您能否给我一张 EN 为 Vout=3.3V 上电的示波器截图?

我希望图8-8的3.3V 版本。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    我在 Vout=3.3V、Vin=12V、Vin=5V 和 Iout=100mA 时获取了一些示波器数据。 在此示波器快照中、我的 Vin=2.2uF 和 Cout=10uF。 输出显示的行为与图8-8非常相似、请参阅以下内容:

    此致、

    安德烈斯