This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616EVM:如何执行 OTG 和充电器检测?

Guru**** 2762395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616EVM, BQ25616, BQ25618, BQ25619, BQ25619EVM, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168955/bq25616evm-how-to-action-otg-and-charger-detection

器件型号:BQ25616EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25616BQ25618BQ25619BQ25619EVMBQ25606

你好。

我通过 bq25616EVM 测试了 OTG 模式。 但有些事情我无法理解。

我需要在1USB 端口中执行两项操作。
如果充电器已连接、则进入电池充电模式。
如果器件已连接、则将进入电池升压模式。

其他工程师向我推荐了 bq25616。
我通过 OTG 引脚检查了升压模式。
但升压模式已开启、因此不会更改充电器模式。
将 OTG 引脚设置为低电平、然后充电器模式开启。

如何通过自动化控制升压模式和充电器模式?

请帮助我的项目。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SangHwan、

    BQ25616无法自动从 OTG 模式更改为降压模式(充电模式)。 对于自动功能、您可能需要查看 BQ25618/619、假设该器件能够满足您的其他应用需求。

    移除或插入适配器后、BQ25618/619器件可在 OTG 模式和降压模式之间自动切换。 下面是 OTG 模式(升压模式)运行的说明、 其中数据表中描述了自动功能

    有关 使用此充电器的典型应用的方框图、请参阅数据表的第9.2节。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的建议。
    我还有一个问题。

    这是否需要由 I2C 进行控制? 还是可能独立?
    bq25619可实现3A 的最大充电电流? (根据 bq25619evm 网页)

    因为我需要自动更改充电器模式和升压模式、
    在正常阶段、此操作将进入升压模式、当充电器连接时、自动更改充电器模式。

    如果您了解我的情况、请也推荐其他解决方案。
    电池规格为3.7V/3.35mAh、最大充电电流可达1.5~2A。

    请尽快再次联系。
    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SangHwan、

    BQ25618/619是 I2C 控制的器件。 如果您要更改其默认设置、则需要使用主机控制器来连接器件。

    BQ25619的最大输入电流为3.2A、但最大充电电流为1.5A (降压转换器的最大电流为1.8A)。

    只要满足升压模式运行条件、当未连接适配器时、器件将处于升压模式。 连接适配器后、必须满足充电模式条件、器件才能开始为电池充电。

    BQ25616和 BQ25606是两款具有集成 OTG (升压模式)功能的独立单节电池充电器。 但是、它们不能在 OTG 和充电模式之间自动切换。

    电池充电器 IC

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James。 感谢您的解释。

    请注意、如果我不需要更改默认设置、则无需连接到 I2C 引脚。 对吗?

    请为我再次回答。
    感谢您的善意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SangHwan、

    没错。 如需更多信息  、请查看 BQ25618/619数据表中讨论了主机模式和默认模式的第8.4.1节。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 James。

    bq25619可以在默认模式下运行升压模式?
    我误解了您的提及。

    我找不到默认模式下的设置信息。
    你能就此提出建议吗?

    此致、

    三天鹅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghwan、

    对于 BQ25619/618、在默认模式下升压模式将不可用。 您将需要将  REG01[5] BST_CONFIG 位写入"1b"以启用升压模式、并且必须在之后为看门狗提供服务以使该位保持"1b"。 在默认模式下、BST_CONFIG = 0b。

    数据表的第8.4.1节提供了有关默认模式与主机模式的更多信息。

    此致、

    James