This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:输入电压规格

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168261/ucc27524-input-voltage-specifications

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件:UCC27624

该器件上的使能引脚具有200k 欧姆的标称上拉电阻以及内部缓冲器。  为了进行最坏情况分析、禁用此器件、我需要知道在0伏输入时、使能引脚将流出多少电流、换句话说、我必须灌入的最坏情况电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了提到我使用的是具有15伏电源的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我过去已经检查过这一点、发现使用200k 是相当准确的。 您将需要每伏吸收大约5uA 的电流、因此对于15V VDD、75uA 是合理的猜测值。  每个通道的输出电压。

    内部上拉电阻可能会随温度和电压的变化而略有变化。  我们没有对此器件进行规格说明、因此我无法说明它可能会有多大的变化。 即使它的关闭率为20%(这将是巨大的)、它仍将小于100uA。

    如果您有更多问题、请随时跟进。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们计划让该电路通过行业标准认证。  我确信检查员不会接受近似值。  我需要一个可作为最大电流而依赖的数字(毕竟、某些组件必须能够吸收该电流并保持饱和状态)。

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我理解、但问题只是数据不存在。 在 UCC27624 (此特定器件的更新版本)等较新器件上、我们会对该数据进行规格说明。 我查看了在 UCC27524上可以找到的所有内容、似乎没有有关该电阻变化的统计数据。  

    不过、这些器件的输入结构非常相似。 在 UCC27624上、在-40C (最坏情况)和 VDD = 15V 时、没有上拉电阻低于190k 的单元。 数据表中还包含一个图(温度不受控制):

    因此、虽然这是一个估算值、但它是如此大的过度估算(100uA)、以至于工作部件永远不会损坏它。 此外、大多数 MCU 的下拉电流至少在 mA 范围内、因此不管怎样、它都超出 EN 引脚的范围。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  感谢您向我介绍 UCC27624。  如果 TI 能够提供禁用器件所需的低电平输入电流的限制、我还会将该器件添加到我们的批准供应商列表中。  我需要就524和624发表一项声明。  在设计审查中、我需要提供支持电路可靠性的规格。  因此、我需要知道我可以灌入的电流足以禁用器件。  T.I.能否提供如下陈述?  '如果驱动使能输入的电路能够在不超过0.8伏的电压下吸收3 mA 电流、则 UCC27524/UCC27624的驱动器将被禁用。'  如果 T.I.能够提供这样的陈述、请将其发送至我的电子邮件 :michael.havey@magnetek.com (然后我将能够打印该陈述以供我的设计审阅)。  如果 T.I.无法提供这样的陈述、那么我将无法使用这些部件。  谢谢。。 Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我认为我不能代表 TI 发表这样的声明。 这是不幸的、但我们没有这种规格。  

    如果您可以共享行业标准的名称、我们可能会将此规格添加到未来的数据表中。 它有助于了解名称、以便我们可以评估为未来器件添加这些测试/规格的业务案例。  

    谢谢、

    Alex M.