This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:有关 IRespeakOCP1和 IsecpeakOCP1的问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172790/ucc256402-question-about-irespeakocp1-and-isecpeakocp1

器件型号:UCC256402

我知道 IrespeakOCP1是初级侧的 OCP 限制、 而 IsecpeakOCP1是次级侧的 OCP 限制。

根据 DS (「8.2.2.16 ISNS 引脚微分器」)、我还了解用于计算 IRRESPEAKOCP1的公式;
通过这个 IsecpeakOCP1 、可以得到 IrespeakOCP1乘以变压器匝数比。

在当前设置中、 IrespeakOCP1 =~6[A]。
无法修改匝数比、我们正在研究其他方法  、以将 IrespeakOCP1降低到大约20~30[A]。

是否有任何方法可以修改 eq 中的其他值。 降低 IrespeakOCP1、从而降低 IsecpeakOCP1?
这似乎可以通过调整 CISNS 和 CR 来实现、对...?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    在您的第三段中、我假设您打算"...将 IsecpeakOCP1降低至大约20~30[a]"、对吧? 请验证。  

    您的建议可能看起来是可行的、但更改 UCC25640x 数据表等式(55)中的 Cisns 和/或 Cr 等值会产生意外的后果。  对于引用的示例、您建议将 IrespeakOCP1降低到其现有值的~1/4。  

    CR、Cisns 和 Risns 的值之前已根据您的系统设计要求计算得出。  在公式(55)中无法更改它们(以减少公式(56)的结果)、而不会改变设计的性能。   

    具体而言、选择 Cr 作为 目标谐振频率、因此在不严重影响 LLC 的整个谐振行为的情况下、其值不能改变1/4。   
    通过观察公式(53),我们可以重新排列术语,并看到 Risns*Cisns=kisns*Cr.  kisns 是系统限制和先前计算的函数、因此右侧 乘积是常数、使左侧乘积成为常数。  因此、在等式(55)中、如果 Risns 不成比例地反比、则不能将 Cisns 增大。  仅更改其中一个将改变峰值电流感应并严重限制输出功率。    

    对于此设计示例中的12V 输出电压下的15A、 OCP1电平下的二次侧峰值电流必须高达~99A (根据公式(56))。
    因此、在 OCP1条件下、必须选择次级侧组件以可靠地适应此应力。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我知道 要通过修改 CISNS 或 CR 来更改 IsecpeakOCP1、则必须更改其他系统参数。

    这里是否有任何选项、只需进行极少的电路板更改即可进行测试?
    或者、您能否提供几个组件参数、以便在对系统影响最小的情况下进行调整以更改这些电流限制...?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    遗憾的是、在不影响输出功率的情况下、没有可以进行最小的更改来减少二次侧峰值电流。  

    改变二次侧峰值电流的唯一方法是改变与这些值相关并依赖于这些值的谐振分量值(Cr、Lr、Lm)和其他系统半部分。   

    此致、
    Ulrich