This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:尽管 EN 和 VIN 均有电压、但 SW 引脚上无电压

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168005/tps62a01-no-voltage-on-sw-pin-despite-having-voltage-on-both-en-and-vin

器件型号:TPS62A01

IC 将在前30分钟内工作、但在重新插入电池后、它将不再工作。

我也遵循了设计建议、但 仍然非常不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    感谢您的联系、您能在  连接电池后向我提供您的工作条件和 SW 波形吗?

    我建议在连接电池时检查器件端子的 Vin、并确保器件端子的 Vin 不应低于2.4V (UVLO)。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    您的问题是否已解决或您需要进一步的帮助?

    由于我没有收到任何更新、因此我正在关闭此处的威胁。 您可以随时通过回复来打开威胁。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。