请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:BQ76940、
先生,您好:
我们看到 BQ76940 数据表具有 tI2CSTARTUP 时间和 tBOOTREADY 时间的规格。

我们想知道 Bq76952对 I2C 延迟时间有相同的要求吗?
如果是、我们无法在数据表中找到时序。
请您就此时间提供建议吗?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Statham、
目前、我认为在允许您启动 I2C 之前、我们没有确切的时序。 内部 LDO 上电所需的时间很短、然后器件从 OTP 读取修整和设置、运行签名检查并开始测量。
我相信、当 INITSTART 被置为有效时、器件已经完成了上面列出的所有这些步骤。 INITCOMP 设置完成后、我认为它已经完成了第一个 Adscan。 如果您参考 数据表中的图16-5、您可以看到、对于 FASTADC=1、INITCOMP 在加电后约50ms 有效、这意味着测量在加电前约30ms 或加电后~20ms 开始。
当 INITSTART 已置位时、您应该能够读取 I2C、因此在上电后大约20ms。 希望这对您有所帮助!
这是数据表链接: 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的 BQ76952 3节至16节高精度电池监控器和保护器数据表(修订版 B)(TI.com)
最棒的
Andria