This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:启动序列后的 I2C 延迟时序

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173030/bq76952-i2c-delay-timing-after-boot-up-sequence

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76940

先生,您好:

我们看到 BQ76940 数据表具有 tI2CSTARTUP 时间和 tBOOTREADY 时间的规格。

我们想知道 Bq76952对 I2C 延迟时间有相同的要求吗?

如果是、我们无法在数据表中找到时序。

请您就此时间提供建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    目前、我认为在允许您启动 I2C 之前、我们没有确切的时序。  内部 LDO 上电所需的时间很短、然后器件从 OTP 读取修整和设置、运行签名检查并开始测量。  

    我相信、当 INITSTART 被置为有效时、器件已经完成了上面列出的所有这些步骤。  INITCOMP 设置完成后、我认为它已经完成了第一个 Adscan。  如果您参考 数据表中的图16-5、您可以看到、对于 FASTADC=1、INITCOMP 在加电后约50ms 有效、这意味着测量在加电前约30ms 或加电后~20ms 开始。  

     当 INITSTART 已置位时、您应该能够读取 I2C、因此在上电后大约20ms。  希望这对您有所帮助!

    这是数据表链接: 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组的 BQ76952 3节至16节高精度电池监控器和保护器数据表(修订版 B)(TI.com)

    最棒的

    Andria