This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:是否可以使用 BBP/BBN 引脚检测熔断的保险丝?

Guru**** 2563340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173304/bq79600-q1-can-the-bbp-bbn-pins-be-used-to-detect-a-blown-fuse

器件型号:BQ79600-Q1

大家好、

我的客户对此设备有疑问。

此 IC 当前包含两个汇流条引脚(BBP 和 BBN)。 他们想知道在以下情况下、是否有方法使用这些引脚检测模块中熔断的保险丝:

 

  • 保险丝在独立模块中和待机状态下熔断
  • 熔丝在堆叠模块中熔断并处于待机状态
  • 保险丝熔断在堆叠和充电的模块中  
  • 保险丝在堆叠和放电的模块中熔断。

 是否可以将 BBP /BBN 用于此目的并不是很清楚。

请您澄清一下吗?
谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    首先、我假设您是指 BQ79616而不是 BQ79600?  

    其次、您可以使用 BBP/BBN 来测量保险丝电压。 对于独立器件、应该可以。 对于堆叠应用、 问题是 :当保险丝被熔断时、它是开路的、这意味着 BBP/BBN 将测量整个堆叠电压。 BBP 至 BBN 的绝对最大值为+-80V、您需要确保保险丝熔断时电压不会超过该限值。 那么就可以了。

    对于充电和放电情况、由于保险丝熔断和电流突然变化产生的 LDI/dt、它将使施加在 BBP/BBN 上的电压高得多、很容易超过器件的绝对最大限制。

    希望这对您有所帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢!