This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:原理图审阅

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173005/ucc27517-schematic-review

器件型号:UCC27517

你(们)好

我们推出了一款全新的 DIN UCC27517!

请帮助确认 SCH 是否正常? Thx

规格:Vin=90~264Vac /Vo=54V/Io=15A


e2e.ti.com/.../6864.CHARGERD3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    IN+上的旁路电容器和滤波器看起来不错。 至于输出级、这有点不寻常。 关断 PNP 电路通常使用二极管、如下所示:

    电阻器也可以工作。 为了仔细检查、我仿真了电路、它运行良好。 当并联通道时、最好为每个 FET 提供自己的栅极电阻器、这就是这里所做的。  

    虽然我从未见过这样的原理图、但它看起来应该运行良好。

    谢谢、

    Alex M.