This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:为什么菊花链上的电容器在 BQ79600中为100pF、而在 BQ79616中为220pF?

Guru**** 2596775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172971/bq79616-q1-why-capacitor-on-daisy-chain-is-100pf-in-bq79600-but-220pf-in-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1

使用不同电容器的原因是什么? 在 BQ79600中、COMLP/N、COMHP/N 与 GND 之间的电容器为100pF。 在 BQ79616中 、COMLP/N、COMHP/N 与 GND 之间的电容器为220pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是每个器件菊花链接口设计差异的结果。

    最棒的

    Nancy