This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:预充电电流和终止电流值设置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786584/bq25713-pre-charge-current-and-termination-current-value-setup

器件型号:BQ25713

大家好、

我使用 BQ25713控制2节锂电池。 但当我浏览数据表时、我有以下2个问题。

 1.预充电电流和充电电流均由 REG0x03/02设置。 那么、我们应该如何配置预充电电流? 9.6.3.1 "对于2-4节电池、在 REG0x0D/0C 中将系统稳压为最小系统电压、预充电电流钳位在384mA"。 这是否意味着2节电池的预充电电流固定为384mA、不可配置?

2. BQ25713如何确定电池是否已充满电? 我在数据表中找不到端接电流数据。

希望您对此有所帮助。 谢谢。

此致、

韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    1."预充电"电流实际上由您的电池供应商决定。 它通常可以在 C/5或 C/10左右。 但是、在该充电器上、当电池电压低于 VSYSMIN 电压时会有一个钳位。 在这里、外部 BATFET (PMOS)被驱动至一个 LDO 状态来调节充电电流。 在这个 LDO 状态下、钳位会限制外部 PMOS 上的功率损耗。 如果 VSYSMIN 电压设置为低于电池电压、则预充电电流是您设置的任何值。

    2.充电控制器上没有终端。 客户将使用监测计测量终端标准、然后在此控制器上放电。


    此致、
    Joel H