请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25713 主题中讨论的其他器件: 、EV2400、 BQ25710
你好。 我们希望评估 BQ25713/BQ25713B 组件、并购买相关套件。 几个问题:
1) 1)该组件的 BQ25713和 BQ25713B 版本之间有何区别?
2) 2)以 EV2400为基准、用于运行 BQ25713的评估套件、但 EV2400的成本很高。 是否可以在此处使用 THUMBUS2300工具进行审查?
我们使用的是 Windows 7 64位、但如果需要、可以使用旧版32位 Windows 操作系统。 这是唯一的区别吗? 最好能使这些工具更加经济实惠、因为我们很可能会采购各种电路板来正确评估最适合我们任务的组件。 正在寻找具有降压/升压支持的最佳控制器、并为4S2P 电池组充电。 在编写本文档时、该部分看起来合适。
还关注本论坛上发布的 EV2400工具的早期死亡。 可能考虑重新使用 USB 隔离器?
提前感谢。