This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650查询输出电流

Guru**** 2527240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173073/bq24650-bq24650-query-about-output-current

器件型号:BQ24650

你(们)好

客户使用 BQ24650进行设计时、他们设计的充电电流约为4A 、但实际电流超过5A。

它们将  VTopping 设置为14.7V、但实际电压低于15V。

附上了原理图供您参考。

请帮助检查原理图并提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您能否仔细检查 VFB 电阻器值和 RSNS 值? 要获得5A 的充电电流、感应值必须为8m Ω、这将是一个显著的变化。 如果它们移除 Q4、会发生什么情况? 那么、实验充电电压是多少?

    此致、

    Mike Emanuel