This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:大范围振荡频率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172138/lm5033-big-range-of-oscillation-frequency

器件型号:LM5033

您好!

我对 LM5033数据表中显示的内部频率很好奇、当 Rt=26.7k 欧姆时、内部频率的变化高达正负25kHz。

即使在整个温度范围内、它也非常大。 您是否想解释一下内部频率的变化是否真的很大?为什么?

我的客户对使用这种具有如此大差异的套接字有一些顾虑、您对此有什么建议吗?

非常感谢!

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是+/-10%左右。 需要考虑频率变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回复、我想知道是什么原因会导致频率变化较大。 电阻精度和温漂都可能不会导致这种较大的变化。 是否有一些内部因素可能导致这种情况,请您向我解释一下。

    非常感谢!

    Manu Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    以下是影响频率的因素:RT 电压的精度(2V); 用于为振荡器的内部电容器充电的电流源;以及内部电容器的精度。 它们都会影响 F_osc。

    此致、
    肖恩