This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:轻负载下可闻噪声

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173196/ucc28180-audible-noise-under-light-load

器件型号:UCC28180

您好,

当负载低于100W 且输入电压高于240V 时、UCC28180出现问题。 电感器上有可闻噪声、甚至将电感器从260uH 增加到470uH 噪声仍然存在。 输出电压约为400V。  

原理图如下图所示、轻负载下的低频似乎会导致此问题、请帮助查看原理图并了解我们可以采取哪些措施来解决此问题、谢谢。  

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您查询 UCC28180。

    从原理图中可以看到、我建议在输入到输出之间添加预充电升压二极管、以便在启动过程中有所帮助。

    其次、请参阅此应用手册、其中建议在 Vcc 的 ICOMP 引脚上添加一个电阻器、以注入6-7uA 的偏置电流、从而帮助避免 noise.e2e.ti.com/.../5277.Optimizing-the-UCC28019A-to-Avoid-Audible-Noise.pdf 出现声音

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Harish