This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2662:用于实现最佳低 ESR/ESL 滤波的陶瓷或聚合物电容器

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786618/lm2662-ceramic-or-polymer-capacitor-for-best-low-esr-esl-filtering

器件型号:LM2662

要获得最低纹波噪声,是否最好使用陶瓷 MLCC 电容器或聚合物电容器?  通常建议使用陶瓷电容器、因为其 ESR 较低、但我看到在100kHz 时聚合物电阻为5m Ω。  聚合物的电容比陶瓷电容(几百 uF)大、尺寸相对较小、并且声称其电容不随电压变化(尽管 X5R 的电容随电压变化也很小)。 我将以-5V、150kHz、小于50mA 的电流运行。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您发帖。 我尚未使用聚合物电容器测试电荷泵、因此我不确定它是否会执行 MLCC。 电荷泵 IC 通常支持相对较低的功耗(100mA 或更低范围内的最大负载电流)、并且 MLCC 足够大。 您可以在输出端使用大型聚合物电容器、但不应使用过大的电容器作为飞跨电容器。 另一方面、聚合物是极化的、因此在制造电路时需要进一步注意、而 MLCC 不是极化的。


    谢谢、
    Youhao。