This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:如果 PMID 在启动时有负载、VSYS 在没有电池的情况下保持关闭。

Guru**** 2768625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ24295EVM-549, BQ25896, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784425/bq24295-vsys-stays-off-if-pmid-has-load-on-startup-w-o-battery

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件:BQ25896BQ24296

您好!

我的 BQ24295有问题、在 EVM (BQ24295EVM-549)上的情况下。 它发生在以下情况(序列):

我们使用 VSYS (~4V)和 PMID (5V、VBUS/适配器或升压)供电。  当锂电池激活其安全功能(欠压关断)且没有 VBUS 或适配器(=所有电量耗尽)时,bq24295断电。 电池可能会保持关闭状态、就好像没有电池一样、或者电池可能有缺陷(实际上没有电池)。

当再次施加 VBUS (5V)时、bq24295通常提供 PMID 和 VSYS (具有"稳压"标志)。

如果 PMID 在启动时具有负载(在我的情况下为50欧姆或更低、100mA+)、则 BQ 不提供 VSYS (0.00V、"稳压"标志处于激活状态)。 它也不会尝试对电池进行预充电、这可能是因为没有 VSYS。 BQ 从默认寄存器开始、因为它是冷启动。 状态寄存器标志都是正常的。 更改任何寄存器内容不会激活 VSYS。 更改/切换/CE 或 OTG 引脚不会激活 VSYS。 像鸭子一样死了

1/为什么在上述情况下没有 VSYS?

我想改用 BQ25896、因为主机可以监控电压和电流、但如果发现相同的问题、则不适合。

2我是否可以预期 BQ25896也会出现同样的问题?

此致、

 米希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米希尔
    只需考虑可能存在输入电流限制条件。
    请帮助您将跳线放置在 JP2中吗?
    通常、如果 D+/D-引脚悬空、我们的输入电流限制将为100mA。 如果您彼此短接 D+/D-、则输入电流限制将是 ILIM 引脚设置。

    我认为 BQ25896不会有类似的症状、因为没有 D+/D-引脚。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉报告:

    只有输入鉴定结果不同、JP2短接。 (EVM 用户指南中 JP2的功能色调说明将很有用。) 在所有情况下、VSYS 都保持关闭状态。

    我更仔细地看了一下。

    从直流电源(实验室电源)加电时、JP2短接、PMID 负载为50 Ω、5V 检测器(带 LED) 在高于4.8V 时增加15mA:

    • VSYS 在大约30µs μ s 内斜升至大约1.0V、然后停止并缓慢下降。
    • 在上升至115mA (= PMID 上的我的负载)之前、输入电流简要显示为大约90mA。
    • PMID 上的电压快速(2ms)上升(C 充电曲线)至4.35V 并保持不变。 272ms 后、它上升至5.00V。
    • 当 PMID 上有50 Ω 的额外负载和12 Ω 的额外负载时、电压为:4.24V 直至 t=272ms、4.88V 直至 t=422ms、之后电压为4.96V。
    • 在 PMID 上具有50 Ω 的额外负载和4.7 Ω 的情况下、电压为:4.16V 至 t=272ms、4.76V 至 t=422ms、之后为4.88V。

    t=272ms 时的事件看起来是理想二极管。 当 JP2被移除(打开)时、t=422ms 时的事件消失。

    这与 PMID 或 I-IN 上的100mA 或500mA 电流限制不对应。

    启动时(默认寄存器)、输入电流限制似乎为500mA (在加电后立即读取)。

    在输入鉴定时、它应该为100mA。

    在输入鉴定之后、它是具有 JP2的2A 和具有 JP2的3A。

    读数:

    JP2-open -加电后立即:

    JP2-OPEN -在 Iin 认证后:

    JP2短接-加电后立即:

    JP2短接-在 Iin 认证后:

    请调查。

    此致、

     米希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    P.S.:t = 272ms 时也会发生非常短的 VSYS 上升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PPS:当 JP2被移除(打开)时、t=422ms 时的事件将移至 t=840-860、但不会消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公私伙伴关系:

    启动序列中肯定有一定的100mA 限制

    我在 JP2开路和短路、PMID 上的不同负载以及 VSYS 上的空载或小负载的情况下进行了很多测试。

    要在这里公布的内容很多。

    我仍然认为器件存在问题:

    当输入电压的组合负载大于100mA 时、在启动序列的某个点、100mA 限制会不可避免地保持其影响。 无条件。

    此问题使得无法从 PMID 运行"手机平板电脑"(图40数据表)。

    PMID 上的52欧姆电阻器和 VSYS 上的390欧姆电阻器最明显的问题:

    在这种情况 下、初始电流大约为85mA:VBUS (5.0V)通过一个实数二极管(RBFET/Q1)连接到具有52 Ω 负载的 PMID (4.35V)。

    VSYS RBFET/Q1在 t=270ms 时打开。这会导致 PMID 从4.35V 上升到5.0V、来自 PMID 的电流上升到96mA

    VSYS 立即关闭(30µs μ s、仅达到1V 左右)。 VSYS 上的尖峰可见。 可能的原因:在降压稳压器打开的情况下、组合输入电流高于100mA。

    因此、输入电流再次降至96mA。

    输入 (实验室电源5V/6A)认证后(在 JP2短接的情况下为 t=420-430ms,在 JP2开路的情况下为 t=840-850ms),VSYS 再次打开。

    VSYS 上升至1.65V、输入电流达到98mA。

    100mA 限值不可从此处移除。

    IINLIM[2:0]不指示100mA。 "In DPM regulation (在 DPM 调节中)"标志正确设置。 没注意到。

    复位、看门狗、更改 ILIM、Q4、重新启动 D+/D-检测、 任何操作都不会消除100mA 限制。  

    对于其他负载、问题会有所不同。 保持的是启动逻辑跳闸时的100mA 输入电流限制。

    解决方案是避免在 VSYS 之前使用5V 电压。

    我不相信没有 D+/D-(bq24296)可以解决这个问题。 bq24296数据表还提到了条件下的100mA 限值。 我将订购 bq24896 EVM。

    我将在星期二之前离开办公室。

    此致、

     米希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考 d/s 的第8页、当 VSYS 低于2.2V 时、输入限值被设定为100mA。

    BQ2589x 具有类似的规格。 有关更多详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../777459。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为问题是数据表没有提到"或其他"->您最终会发现器件处于"完全拒绝执行任何操作"状态。

    此致、

    米希尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该线程被视为已解算和已闭合。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。