This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:在 DCM 模式下运行时可闻噪声

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786456/tps40210-audible-noise-while-operate-in-dcm

器件型号:TPS40210

您好!

 在 DCM 模式下运行时会产生可闻噪声、如果负载增加并使 TPS40210变为 CCM、则不会再产生可闻噪声。

是否有任何方法将其保留在 CCM 中? 谢谢你。

波形如下:

DCM (Iout=0.0967A)

DCM 进入 CCM (Iout=0.13A)

CCM (Iout>0.13A)

原理图:

请在这种情况下提供帮助、非常感谢!

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    感谢您使用 TPS40210。 它为整流器采用二极管、因此如果您降低负载、始终会出现 DCM。 即使在 DCM 下、正确设计的电路也应保持稳定。

    您的 C15 (0.22uF)似乎太大。 请将其更改为1000pF (或1nF)、然后查看问题是否已解决。

    谢谢、
    Youhao