请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 您好!
在 DCM 模式下运行时会产生可闻噪声、如果负载增加并使 TPS40210变为 CCM、则不会再产生可闻噪声。
是否有任何方法将其保留在 CCM 中? 谢谢你。
波形如下:
DCM (Iout=0.0967A)
DCM 进入 CCM (Iout=0.13A)
CCM (Iout>0.13A)
原理图:
请在这种情况下提供帮助、非常感谢!
C.T.