This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设计超低噪声电源?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785764/how-to-design-a-hyper-ultra-low-noise-power-supply

主题中讨论的其他器件:TPS7A39

您好!

我想设计一个±10..15V、30mA 的超低噪声电源。
但是、我所做的测试最终至少会产生200uVrms 的噪声。
相反、如果我测量电池上的噪声、我会得到<20uVrms (我的仪器无法测量到低于该值的电压)。

那么、如何 从电子电源获得与电池相同的噪声性能?
这应该是可能的、对吧?

这些设计中的主要噪声源是什么?
是否需要避免使用某种类型的组件?
还是只需添加尽可能多的电容器? (我尝试过这种方法、但没有成功。)

提前感谢、
Sören μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sören、

    电源中有多个噪声源。 为了提高效率、可使用开关稳压器生成初始电源轨。 通常、开关稳压器后面会紧跟一个线性稳压器、因此线性稳压器的 PSRR 有助于降低开关噪声;但是、线性稳压器将有自己的主要由其基准生成的噪声分量。

    在此设计中、您可能希望考虑使用 TPS7A39。 这是一个双路正负 LDO、具有高 PSRR 和低自生成噪声。 额外的无源滤波将有助于进一步降低电源轨上的噪声。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我想我会尝试改用 TPS7A4901和 TPS7A3001。 它们似乎具有更低的噪声值。
    BTW:如果我使用频谱分析仪或类似器件并测量-120dBV 的本底噪声、那么这是否与-120dBV/sqrt (Hz)= 1uV/sqrt (Hz)相同?
    或者我是否必须以某种方式对其进行转换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sören、

    下面介绍了使用频谱分析仪测量噪声的过程:

    www.ti.com/.../slyy076.pdf

    非常尊重、
    Ryan