This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195 SCH 审核

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786594/bq24195-bq24195-sch-review

器件型号:BQ24195

团队、

您是否对低于 BQ24195 SCH 有任何问题? 输入为 USB 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1. D+/D-:参考 d/s 的 P14、如果 D+/D-悬空、则输入电流限值将设置为100mA。 如果不需要 D+/D-输入电流限制检测、请将其短接在一起。
    2. TS:如果未使用热敏电阻、请通过调整 TS 引脚电阻器 R72、R73和 R74将 TS 引脚电压设置在正常电压范围内。
    请根据 BQ24195 EVM 原理图仔细检查您的原理图。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。