This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54622:EN 引脚最大浮动电压

Guru**** 2522850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786544/tps54622-en-pin-maximum-float-voltage

器件型号:TPS54622
主题中讨论的其他器件:UCD9090A

你(们)好

当器件悬空时、EN 引脚上升到的最大电压是多少

谢谢

Faizul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    我检查了一些我们拥有的数据、这表明 EN 应该达到典型值2.9V。 这组相同的数据表明、+6 Σ 最大值为~3.2V

    您能否分享一些有关为何需要此参数的详细信息?

    谢谢、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    谢谢。 原因是 EN 引脚连接到 UCD9090A GPIO 引脚、该引脚配置为开漏以进行排序、而 UCD9090A 在 GPIO 引脚上具有最大额定电压 、因此需要确保当 GPIO 变为高阻抗时不会超过该电压。

    谢谢、

    Faizul