This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:n#39;t 正确启动-无法获得超过 MOS 的最短导通时间

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783162/lm5021-doesn-t-startup-properly---unable-to-get-more-than-minimum-on-time-for-the-mos

器件型号:LM5021

您好!

这是我第一次设计隔离式电源。 我有以下规格:

输入电压:38至57V

输出电压:24V 30W

这是我的几个信号的原理图和捕获。

当输出端无负载(或几 mA)时、电压变为24V。 但是、当我施加负载时、即使是100mA、它也不会启动并继续重启。

我尝试通过捆绑(R63、C119)、移除(R61、C102、D5)并在 R62处放置5k 来强制 Vin (使用内部齐纳二极管进行调节)、并使用10nF (电流捕获)、100nF、1uF 对 CSS 进行了测试。 没有改变!

LM5021工作正常。 但我真的不明白它怎么能实现超过100ns 的 MOS 准时... MOS 导通时显然是一个大短路...

您能不能帮助我理解发生了什么?

感谢您的参与!

Michaël μ A

MOS 栅极

R86电压:很明显它的电压超过0.5V,并解释了 LM5021停止 MOS 导通的原因。 问题是、我真的不明白它有何不同...

COMP 引脚

和 Vout。 我们可以看到、当断续模式停止该过程时、输出电压快速上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D5不能被移除、因为它需要偏置 U14。

    请提供变压器规格、例如初级电感、匝数比等

    R86值是否为0.15 Ω?

    请提供 U14 VCC 波形以及 MOSFET 栅极和 CS 引脚等其他波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏好、

    是的、R86为150mohms。 我已经使用大约100mohms 至500mohms 的值进行了测试。 目前为125mohms。

    以下是变压器的链接:cdn.sos.sk/.../7491195112.pdf

    我知道需要 D5、但我已将其删除、以简化设计并找到问题。

    我已将 CSS 更改为100nF、VOUT=24V 且无负载。

    当我连接一个50欧姆负载时、这里是附加的值(Vout 波形和 VCC 波形)。

    VOUT:我们可以看到输出电压不能升至24V。 在267kHz 频率下、MOSFET 导通时间约为100ns、因此这并不奇怪。

    PWM 模式期间的 VCC 引脚波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供 CS 引脚波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还请提供 R86的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供 R87、C126和 C121的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    很抱歉、我没能进行您请求的捕获、我不小心用示波器和麦克风杆碰到了两个引脚!

    我将修复电路板并执行捕获。

    无论如何,我看的是 Rsense 波形,我认为这里确实有问题:

    如果您获取变压器一次侧电感的41uH (@ 100kHz)、则获取(变压器一次侧、MOS 和 Rsense -大约200mohms)的直流阻抗、并在2us 后跟踪48V -> 2.3A 的瞬态波形。 在我的波形上、它在不到0.03us 的时间内变得非常高。 就像我有一个短路、而不是变压器的初级侧。

    这里有什么问题,你不认为吗?

    此致、

    Michaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您看到该窄脉冲、则会出现问题。 有多种可能。

    一种方法是确认变压器初级电感是否为41uH -一种简单的方法是从电路板上移除变压器、并使用电感测量仪进行测量。

    另一种方法是通过测试变压器极性来确认所有变压器极性是否正确、从而验证其极性的所有物理连接是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的提问!

    我昨天买了一个 LCR 表并收到了它。

    变压器上的测量值(未安装在电路板上)@ 100kHz:

    一次侧:41uH (如数据表所示)

    二次:6.3uH

    因此,引脚和杆菌似乎是可以的。 我认为布局不好、我将开始对电路板进行重新设计并向您提交原理图和 PCB。 你有其他想法吗?

    此致、

    Michaël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想测量三个波形、MOSFET T2、 Vgs、Vds 和变压器次级绕组输出(变压器引脚6至引脚10)。 这些波形可以通过实际测试显示是否存在极性问题。

    但是、如果您确定变压器极性正确、则可以跳过这些。

    是的、您可以向我发送 sch 和布局来查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在测试新电路板以获得支持时、请打开新主题。 我要关闭此主题。