This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27222:驱动2个 N 沟道 FET、在30Hz 频率下切换18A 的负载

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27222, UCC27282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782747/lm27222-driving-2-n-channel-fets-switching-a-load-of-18-amps-at-30-hz

器件型号:LM27222
主题中讨论的其他器件: UCC27282

为驱动2个 N 通道 FET 的 LM27222选择自举电容器时、应遵循哪些公差线以30Hz 的频率切换18安培的负载? 这将使用 LM27222来替代 LM2726。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    感谢您关注我们的器件、我叫 Mamadou Diallo、我将帮助您回答问题。

    一个良好的开始就是确定您的占空比。 自举电路技术受到所需占空比的限制、因为它无法实现非常高的占空比、因为自举电容器需要在低侧 FET 导通期间进行补充。 高侧 FET 导通时间过长将导致自举电容器提供的栅极电压降至高侧 FET 阈值以下。

    要确定的第二个因素是总高侧栅极电荷、以确定栅极电容并相应地调整自举电容器的大小。 下面的应用手册进一步详细讨论了如何选择这些组件。
    www.ti.com/.../slua887.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rbias 选择方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    Rbias 是绝对可选的。 该器件可针对来自电源的瞬态电流提供保护。

    5Ω 此器件为6.85V (最大建议运行条件)、您可以使用介于0 μ A 和偏置电源和 VDD 引脚之间的值。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果封装兼容性不受限制、TI 会推荐什么器件代替 LM27222来替代 LM2726?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    UCC27282是我们最新的半桥驱动器、额定温度范围为-40°C 至125°C、包含5V UVLO、可提供更好的驱动电流和开关特性。

    下面的器件是一个很好的起点。

     

     

    UCC27282

    TPS2838

    TPS28225

     

     

     

    立即订购

    立即订购

    立即订购

    在线数据表

    在线数据表

    在线数据表

    数据表

    数据表

    数据表

    工具与软件

    工具与软件

    工具与软件

     

     

     

    通道数(#)

    2.

    2.

    2.

    电源开关

    MOSFET

    MOSFET

    MOSFET

    总线电压(最大值)(V)

    120

    29.

    24

    峰值输出电流(A)

    3.

    4.

    6.

    输入 VCC (最小值)(V)

    5.5.

    10.

    4.5.

    输入 VCC (最大值)(V)

    16.

    15.

    8.

    上升时间(ns)

    12.

    10.

    10.

    下降时间(ns)

    10.

    10.

    5.

    传播延迟(ns)

    13.

    20.

    14.

    Iq (uA)

    2.

    425

    350

    输入阈值

    TTL

    TTL

    TTL

    通道输入逻辑

    TTL

    CMOS

    TTL

    HS 引脚上的负电压处理(V)

    -10

    0

    0

    功能

    启用和互锁

    死区时间控制

    同步整流

    同步整流

    额定值

    目录

    目录

    目录

    工作温度范围(C)

    -40至125

    -40至125

    -40至125

    封装组

    VSON | 10.

    HTSSOP | 16.

    SOIC | 8.

    SON | 8.

    约 价格(美元)

    1.40 | 1ku

    1.55 | 1ku

    0.59 | 1ku

     

    此应用程序/EE 用于什么应用程序?

     

    如果您有其他问题、请告知我们。

     

    此致、

     Mamadou Diallo

    高功率驱动器应用和技术支持

     此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。