Other Parts Discussed in Thread: LM27222, UCC27282
主题中讨论的其他器件: UCC27282
为驱动2个 N 通道 FET 的 LM27222选择自举电容器时、应遵循哪些公差线以30Hz 的频率切换18安培的负载? 这将使用 LM27222来替代 LM2726。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Randy、
UCC27282是我们最新的半桥驱动器、额定温度范围为-40°C 至125°C、包含5V UVLO、可提供更好的驱动电流和开关特性。
下面的器件是一个很好的起点。
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道数(#) |
2. |
2. |
2. |
|
电源开关 |
MOSFET |
MOSFET |
MOSFET |
|
总线电压(最大值)(V) |
120 |
29. |
24 |
|
峰值输出电流(A) |
3. |
4. |
6. |
|
输入 VCC (最小值)(V) |
5.5. |
10. |
4.5. |
|
输入 VCC (最大值)(V) |
16. |
15. |
8. |
|
上升时间(ns) |
12. |
10. |
10. |
|
下降时间(ns) |
10. |
10. |
5. |
|
传播延迟(ns) |
13. |
20. |
14. |
|
Iq (uA) |
2. |
425 |
350 |
|
输入阈值 |
TTL |
TTL |
TTL |
|
通道输入逻辑 |
TTL |
CMOS |
TTL |
|
HS 引脚上的负电压处理(V) |
-10 |
0 |
0 |
|
功能 |
启用和互锁 |
死区时间控制 |
同步整流 |
|
同步整流 |
|||
|
额定值 |
目录 |
目录 |
目录 |
|
工作温度范围(C) |
-40至125 |
-40至125 |
-40至125 |
|
封装组 |
VSON | 10. |
HTSSOP | 16. |
SOIC | 8. |
|
SON | 8. |
|||
|
约 价格(美元) |
1.40 | 1ku |
1.55 | 1ku |
0.59 | 1ku |
此应用程序/EE 用于什么应用程序?
如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
Mamadou Diallo
高功率驱动器应用和技术支持
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。