This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:LM317LIPK 的 Quesiton

Guru**** 2588415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317L, LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786343/lm317l-quesiton-of-lm317lipk

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件:LM317LM317A

大家好、团队成员。

这是 Masa。

您能回答以下我的客户问我的问题吗?

问题1. 显示"输出调节"为0.5%。

问题2. "基准电压"是指数据表中显示的0.5%的偶数输出调节。

 数据表显示基准电压为1.2V ~ 1.3V

(13-12/12.5)*100=8%...

Q3客户可以选择的最小电阻值是多少,如果客户使用小电阻器,是否有任何缺点?

客户希望将 LM317输出限制在0.5%的严格调节范围内。

目前客户使用的是470欧姆和5.1k 欧姆。

调节电流为50uA (典型值)、

R2 (5.1k)(50uA 调整电流乘以5.1k 欧姆)已将电压降低1.7%、因此可降低0.255V

问题4. LM317L 的 Vdrop 是否为2.5V?

Q5.为什么需要如下所述的保护二极管?

9.2.2.4调节端子电容器可选的调节引脚电容器将通过防止纹波放大来改善纹波抑制。 当使用电容器且 VOUT > 6V 时、建议使用保护二极管从调节到输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    LM317L 数据表中更常见的术语"输出调节"是"负载调节"。  这是 Iout 变化导致的输出电压变化百分比。

    基准电压是我们内部基准的电压。  内部基准是线性稳压器误差的主要来源。  正如您指出的、由于内部基准的变化、线性稳压器输出可以为+/-4%。

    电阻分压器越小、整个应用的效率就越低。  这是由流经电阻分压器的额外电流造成的。  只要您的应用可以接受额外的功率损耗、您就可以根据需要减小 R2和 R1。  请记住、设置输出电压的是 R2和 R1之间的比率。

    LM317L 是一款线性稳压器、经过设计、测试并具有2.5V 的最小输入电压-输出电压差

    保护二极管旨在为电容器提供可靠的放电路径。  LM317A 数据表中提供了更全面的说明、该数据表属于同一系列线性稳压器。

    非常尊重、

    Ryan