This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161:充电提示

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781771/bq24161-charging-tips

器件型号:BQ24161

关于 bq24161模块、它仍然不符合使用过程中的规格。

1.如果电池未连接,请访问 I2C,并仍提供电池连接信息。

2.当电池充电至4.2V 时,万用表会检测到未充电电流,I2C 仍会发送有关充电过程(IN 或 USB 充电)的信息。

3、9V 仍然无法充电!

产品很快就会生产出来。 请尽快来支持。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于1、为了使电池检测电路正常工作、必须满足以下条件:
    a.必须启用终端(REG02b2=1)
    b.必须启用充电(REG02b1=1)
    C.必须移除电池、这样 TS 引脚电压在移除电池或禁用 TS 引脚后250ms 内不会产生故障(REG07b3=0)

    对于2、不建议在 BAT 引脚和电池之间使用串联万用表、因为它的电阻过大、如果设置为自动量程、则可能会导致充电器无法正常工作。 此外、除非充电电流在32ms 内低于 ITERM 并且由于瞬态而出现补充模式毛刺、否则此充电器不会终止。 此外、该器件还具有反向电池保护电路(d/s 部分9.3.16.5)、可防止升压。 如果这个电路被启用、器件在 V (BAT)= VBATREG 上不会终止充电、直到电池放松。 将端接电流设置为至少150mA 可减少端接延迟。

    关于3、USB 输入端的 OVP 电路为6.5V、因此充电器的充电电压不会超过6.5V。 在 IN 输入端、OVP 为10.5V、充电器应在 V (IN)=9V 时充电。 在 V (IN)=9V 的情况下、除了中显示的示波器图、SW、BAT 之外、您还能用 I2C 寄存器转储进行响应吗?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的电池寄存器配置:

    U8 BQreq[8]={0x80、0x00、0x5C、0x8E、0x45、0x34、0x3E、0xc1};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    寄存器设置看起来正常。 在此提醒、如果您不是定期复位看门狗计时器、则设置将恢复为默认值、包括 BATREG=3.6V。 您是否获取了 IN 或 USB、SW 和 BAT 的示波器图?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有机会获取示波器图?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我一段时间没有听到您的声音、因此我认为您已经解决了您的问题。 如果不是、请提交新帖子。

    此致、
    Jeff