This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170误差放大器问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786160/tps40170-tps40170-error-amplifier-questions

器件型号:TPS40170

电压轨的典型值以及 TPS40170误差放大器的正负压摆率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    让我咨询团队。 今天结束时、我将尝试得到答案。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    压摆率由2mA 灌电流/拉电流和补偿网络的阻抗设置。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    因此、压摆率严格受放大器电流能力的限制、误差放大器的内部电容不足以影响该设计。 根据我的补偿器 C3=390pF、 如果正电源轨为8V、则大约需要1.37us 才能将误差放大器输出从8V 降低到1V。 如果是7V、则只需大约1.17us。 我想200ns 不值得太担心。 我将使模型中的放大器电源轨为0.7V 和7.3V、

    感谢您的帮助、

    Chris