This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630支持-24V ~24V 至5V @3A 解决方案

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786309/lmr33630-lmr33630-support--24v-24v-to-5v-3a-solution

器件型号:LMR33630

您好、先生、

LMR33630可以 支持-24V ~24V 至5V @2应用、还是 TI 拥有最佳解决方案?

请为我分享参考设计。

目前,客户应使用 LT3684。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo、
    请告诉我"-24V ~24V"是什么意思。 是双极轨-24VDC 还是24VAC?
    LM33630无法处理负电压(与 LT3684相同)。
    LMR33630能够处理24VDC 至5V 3A 的电流。
    -奥兰多