This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:LM5141支持-24V ~24V 至5V @3A 解决方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786306/lm5141-lm5141-support--24v-24v-to-5v-3a-solution

器件型号:LM5141
主题中讨论的其他器件: LMR33630

您好、先生、

LM5141可以 支持-24V ~24V 至5V @5A 应用、还是 TI 拥有最佳解决方案?

请为我分享参考设计。

目前,客户应使用 LT3845。

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo、

    我不确定"-24V ~24V"的含义是什么、电源是否为负24V?

    您的输出负载是5A 还是3A?

    LM5141可支持24VDC 至5V 5A。 此 EVM 设计为输出5V 电压。

    如果您只需要3A 输出、我建议您查看我们的 SIMPLE SWITCHER 器件系列、例如 LMR33630。

    请告诉我、这是否有帮助、

    -奥兰多