This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009:频率变化

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786602/lm5009-frequency-variation

器件型号:LM5009

你(们)好

我们的客户在其应用中使用 LM5009。 他们发现一个频率为7kHz 的样本。 (设置频率为 30kHz。)

如果所有外部条件相同、该器件在连续导通模式下是否具有如此大的频率变化? (这是正常变化吗?)

根据数据表、Ton 定义如下。

因此,如果所有条件(输入电压、输出电压、输出电流、外部组件)相同,我认为频率的变化与 Ton 的变化相似。

我的理解是否正确?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    正确、频率将随公吨的变化而变化。

    希望这对您有所帮助?