This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EMB1428Q:如何解决故障代码0b1001

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782987/ccs-emb1428q-how-to-resolve-fault-code-0b1001

器件型号:EMB1428Q

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 每个人。

根据 ti_00817、我已对有源平衡系统进行了调制、使用两个 emb1428和一个 emb1499连接到14个锂电池。该电池是编号的 0、1、2...13根据 GND 的位置。我只找到编号 0、1、2、3节电池可以激活 balance.no.4,5,6...13无法进行活动平衡、故障代码首先是0b0001 (初级电流限制)、几秒钟后、故障代码为0b1001 (转换为低电平时 CS 下降沿或 EMB1428等待其变为高电平)。我已努力解决此问题。但我已经完成了 三周内不好。有人可以帮助我、为什么会发生故障? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4900189:

    感谢您提出问题。 您能否提供有关设置的更多信息? 即、如果您使用的是我们的软件示例代码或具有独特的软件、您的硬件原理图是什么样子?

    谢谢、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    非常感谢您的回复!我的硬件原理图看起来 像 TIDA-00817。我的软件使用 CCS 编译、我的 CPU 是 TI28075。

    我补充了我的问题。例如、我的系统可以为 No.1、2,3执行主动平衡。如果我想为 No.4执行接收平衡、我将取出 No.0电池并使用电线替换 No.0电池、那么我的系统可以执行主动平衡。这非常奇怪!似乎电池可以进行主动平衡、 根据 GND 的位置、电池的总电压不能超过12V。

    等待您的回复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4900189:

    泰勒出差。
    您使用的是 TI EVM 还是原理图与我们的 EVM 类似?
    如果您使用自己的设计、那么您最好能够识别差异。

    Roger