This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:设计具有降压功能的负升压转换器

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782254/tps40200-designing-a-negative-boost-converter-with-buck

器件型号:TPS40200
主题中讨论的其他器件:TPS54335A

尊敬的所有人:

我正在尝试设计一个-15V 至-18V 的升压转换器。

我将使用此指南 http://www.ti.com/lit/an/slyt516/slyt516.pdf。  

在上面的文档中,有一个有关 TPS54020RUW 的工作示例,TPS54020RUW 是一款同步降压转换器,

但是、当我尝试使用另一个转换器进行类似的设计时、它无法正常工作(我也尝试过

TPS54232A、 TPS54335A 等同步和非同步 IC 的应用)。

在所有情况下、输出电压都大致等于输入电压。

另一方面、该设计适用于直流/直流控制器 TPS40200。

 那么、TPS54020RUW 和其他 IC 有何特别之处。

BR、

Eltimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eltimer、您好!

    您不能使用非同步器件的原因是没有的。 这让我相信您可能违反了第14页详述的转换器选择指南之一。

    请确保您的选择符合此处提到的准则。 请检查您的实施情况并确认?

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的回答。 很遗憾、我找不到任何违反规则的行为。 我使用的是 TPS54232A、TPS54335A,但我可能缺少什么???
    我怀疑本示例中使用的直流/直流转换器使用分离电源轨、并且 Vin 连接到+5V。 您是否认为这可能是我使用的转换器无法正常工作的原因?
    BR、
    Eltimir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eltimir、您好!

    您能否为您的设计共享您的原理图?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这些 是原理图。

    BR、

    埃尔蒂米尔

    e2e.ti.com/.../DC_5F00_DC_5F00_negative_5F00_in_5F00_negative_5F00_out.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eltimer、您好!

    我认为问题可能是由于您使用的是电视而不是肖特基?

    请使用合适的肖特基二极管。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是原理图中的一个错误、实际上它是一个肖特基二极管-

    MBRS340T3G。  

    BR、

    Eltimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eltimir、您好!



    我将首先检查 BOOT 至开关电压、以确保您不会违反 BOOT 至开关 UV 阈值[2.1V]。
    您能否获取 VSW 节点的示波器捕获。 确保清晰地详细说明您的示波器参考点。 同时确认使能引脚上的电压、确认 REN 电阻分压器值。



    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们测量了 Cboot 电容器上的电压、电压大约为零。

    2.目前,我无法向您提供 示波器图片,因为模拟发生了变化。 无论如何、我都很确信电压 将是 一条直线。

    3. 我们在测试原理图时已经验证了 EN 引脚电平(EN 引脚也保持悬空、并且直接连接到输入和输出没有影响)。

    BR、

    Eltimir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eltimer、您好!

    启动至开关电压为0V 似乎是问题所在。 这就是您遇到非同步与同步问题的原因。 通过同步、您可以使用刷新脉冲为引导电容器充电、并防止其进入引导 UVLO 状态。 如果您加载输出、我会假设该情况会改善吗?

    尝试阻止启动 UVLO 的操作。

    输出上的最小负载。
    2.电感值越小。
    3.引导电容越小。


    如果上述组合不起作用、则您可能需要使用同步器件来确保发生引导刷新脉冲、从而使引导电容器保持足够的电平。

    希望这对您有所帮助?