大家好、团队成员。
NRESPWRON 是否在以下条件下变为低电平?
1:直流/直流或 LDO 输出中发生错误时
2.热关断时
DEV_OFF 或 DEV_OFF_RST 位设置为1时
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员。
NRESPWRON 是否在以下条件下变为低电平?
1:直流/直流或 LDO 输出中发生错误时
2.热关断时
DEV_OFF 或 DEV_OFF_RST 位设置为1时
此致、
小林-圣
您的问题答案如下:
1:当 DC-DC 或 LDO 输出中出现错误-否、NRESPWRON 不会对 DC-DC (SMPS)或 LDO 输出上的输出故障做出反应
2.当热关断时-是的、当不满足加电使能条件时、NRESPWRON 将被设定为低电平。 我不是直接测试器件的热关断、但答案来自我对问题3的测试
3.当 DEV_OFF 或 DEV_OFF_RST 位设置为1 -是时、这两个位都将导致 NRESPWRON 变为低电平、 但您可以看到、当器件关断时、这些位自动复位为0b、逻辑表明将满足加电使能条件、因此器件将重新导通、NRESPWRON 引脚将自行返回高电平。 结果是 NRESPWRON 看起来像一个低脉冲。 在问题2的情况下、只要 THERM_TS 条件为真、NRESPWRON 就会保持低电平、并且器件会在 THERM_TS 为假时自动加电。
下面是通过将 DEV_OFF 位设置为1b 来运行的测试的结果。
当我将 DEV_OFF_RST 设置为1b 时、会出现相同的结果。
如您所见、将 PWR_HOLD 引脚设置为低电平以进入关断状态比将 DEV_OFF 或 DEV_OFF_RST 设置为1b 更可靠、 因为如果将 DEV_OFF 或 DEV_OFF_RST 设置为1b、则需要同时将 PWR_HOLD 设置为低电平、以便 NRESPWRON 保持低电平。