This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:TPS62130A-Q1噪声在 EN 为低电平时注入 Avin 和 PVIN

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786433/tps62130a-q1-tps62130a-q1-noise-injection-into-avin-and-pvin-at-en-low

器件型号:TPS62130A-Q1

大家好、团队、

它是否会导致任何问题?

-condition

*3.3V 直流输入至 Avin 和 PVIN

*EN=低电平

* 3.3V 线路具有85mVpp/2MHz 噪声

*长时间(如一小时)保持这些状态

我认为这不应该是问题、但我们想让您思考...

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koh、

    如果 EN 设置为低电平,则内部电路将关断。 我认为这不会造成任何严重问题。

    此致、
    Tanvee