This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2947:3.850 OV 阈值

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947, BQ7716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786529/bq2947-3-850-ov-threshold

器件型号:BQ2947
主题中讨论的其他器件: BQ7716

大家好、团队、

我的客户请求为 bq2947准备3.850v OV 阈值。

但 BQ7716似乎具有与 bq2947相同的功能、 且具有3.850v OV 阈值的 bq771605已存在。

- bq2947系列和 bq7716系列之间的主要区别是什么?

-建议使用哪个器件、bq2947系列或 bq7716系列?

此致、

H. Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hidekazu、您好!

    我在此通知我们的营销人员提供帮助。

    在平均时间中、请查看 DS 中的 OV 设置