This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070栅极波形问题

Guru**** 2547500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781886/ucc28070-ucc28070-gate-waveform-issue

器件型号:UCC28070

您好 Tis

我在4000W 交流/直流项目中使用 UCC28070、输入为185Vac-264Vac、PFC 输出为410V

但是、当 PFC 输出功率大于3000W 时、会出现一些波形问题、并很快导致 PFC MOS 损坏。

您能给我一些 advive、thx。

e2e.ti.com/.../UCC28070-PFC-design.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    在原理图中、您显示了图腾柱驱动器 Q13、Q12和 Q33、Q34。
    Q13和 Q33的集电极需要连接到低电平直流偏置电压、但它们是浮动的。
    这可能是您在3000W 功率级别面临的问题。
    请检查此连接。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    感谢您的支持、我在调试期间避免了这个 PCB 问题、我直接连接了 UCC28070栅极和 MOS 栅极、但问题仍然存在、thx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    我不知道你的意思。
    PCB 有什么问题,您连接了什么?
    如果 MOSFET 发生故障、您应该尝试获得一些栅极驱动(VGS)、漏极-源极(VDS)和漏极电流(IDS)的示波器波形。
    MOSFET 仅在超出其数据表参数时才会失败、因此最好进行检查。
    您认为您可以获得这些波形中的任何一个吗?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    我将关闭此帖子、因为我在近两周内没有听到任何新信息。
    如果您需要更多信息、请打开新帖子。
    此致
    John