This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:不具有 trance 的电流感应

Guru**** 2550810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785859/ucc28070-current-sense-w-o-trance

器件型号:UCC28070

您好!

建议在数据表中使用变压器进行电流感应。

我的客户希望在 UCC28070上实现无变压器的电流感应。

有可能吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi、
    大多数应用和参考设计使用电流互感器来感应电感器电流、但可以使用电阻式感应。
    您可以在每个升压 FET 的源极和接地端之间放置一个小电阻器、并使用高速运算放大器放大这些电流感应信号。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John - San、

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。

    >您可以在每个升压 FET 的源极和接地端之间放置一个小电阻器,并使用高速运算放大器放大这些电流感应信号。

    UCC28070的 CSA/B 引脚能否直接接收电流感应运算放大器的输出?
    如果有此用途的应用手册、请告诉我。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5618.TIDA_2D00_0130A_2800_001_29005F00_Sch.PDFHiKuramochi-San、

    没错。 您无需使用运算放大器。

    您 可以将感应电压直接连接到运算放大器、但在满量程范围内需要大约3V 的电压。

    这将导致感应电阻器中产生大量功率耗散。

    此过程没有应用手册、但随附了300W 应用的参考设计。