This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:OSS 引脚功能

Guru**** 2525620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786208/tps23880-oss-pin-function

器件型号:TPS23880

您好!

以下是有关 OSS 功能的一些问题:

1.对于 OSS 功能应用、使用 I2C 建议关闭端口有何区别?

2.对于大多数用户来说,他们使用 OSS 关闭端口的情况是什么?

或者 OSS 用于某种紧急情况关闭?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T:

    OSS 引脚用于快速关闭多电源系统的端口。 例如、系统中有2个电源。 突然、一个电源出现一些故障并进入脱机状态、您不希望剩余的电源过载且系统复位。 在这种情况下、您需要非常快地关闭低优先级端口、以确保总功耗低于其余电源的功率预算。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    谢谢您的分享。

    C.T.