请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 您好!
是否有办法禁用 BQ24650的 MPP 功能? 通过将 MPPSET 引脚设置为低于75mV 可完成充电器禁用、但我希望永久或暂时禁用 MPP 功能。
此致、
LJC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.