This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S IDCHG 功能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786302/bq24780s-bq24780s-idchg-function

器件型号:BQ24780S

尊敬的所有人:

  BQ24780S 需要 IDCHG 功能、寄存器0x12 位3已设置1、但输出电压为0V、如果有好建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为您的系统应该处于电池模式状态。

    如果是、则应禁用低功耗模式、否则 IDCHG 引脚将无法输出以降低功耗。

    请将 REG0x12[15]编程为0以使 IC 处于性能模式。

    谢谢