This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:电池不存在时的内容和#39;s VSYS

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786386/bq25895-what-s-vsys-when-battery-is-absent

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户需要 VSYS 在电池不存在时具有高于3.8V 的恒定电压。

因为 SYS 直接连接到电机驱动器和4g 模块。

但当 VBAT 不存在时、VSYS 似乎从3.65V 变为4.4V。

是否可以关闭 BATFET 并设置 REG03[3:1]=111以满足要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果没有电池、则应禁用充电器以将控制环路切换到系统侧。

    将 SYS_MIN 从3.5V (默认值)更改为3.7V 应该没有问题。 但3.8V 无法实现。

    当电池插入时、为了解决热问题、最好将 SYS_MIN 从3.7V 切换到3.5V。

    谢谢