请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
我的客户需要 VSYS 在电池不存在时具有高于3.8V 的恒定电压。
因为 SYS 直接连接到电机驱动器和4g 模块。
但当 VBAT 不存在时、VSYS 似乎从3.65V 变为4.4V。
是否可以关闭 BATFET 并设置 REG03[3:1]=111以满足要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户需要 VSYS 在电池不存在时具有高于3.8V 的恒定电压。
因为 SYS 直接连接到电机驱动器和4g 模块。
但当 VBAT 不存在时、VSYS 似乎从3.65V 变为4.4V。
是否可以关闭 BATFET 并设置 REG03[3:1]=111以满足要求?