This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:TPS25942的电流限制精度

Guru**** 2797315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786323/tps25942a-curent-limit-accuracy-of-tps25942

器件型号:TPS25942A

你(们)好

我的客户将使用 TPS25942。
我有两个客户关于电流限制精度的问题。

公式(4)的系数"89"是否 包括误差?

2. "电气特性"中的"电流限制"是否包括电阻误差?
  如果包含它、您能告诉我它的价值吗?


此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    1A)公式(4)仅提供典型的电流限制值、不包括误差

    2a)"电气特性"中的"电流限制"不包括 Rilim 电阻容差。 如果您使用的是1%容差电阻器、则需要在电流限制误差之外增加1%。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San

    感谢你的答复。
    请允许我再问您一个问题。

    1A)公式(4)仅提供典型的电流限制值、不包括 erro  
    ⇒我可以得到误差范围吗?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三先生:

    1A 至5A 范围内的误差为+/- 8%(请参阅数据表中的图16)

    此致、
    Rakesh