This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:您能否确认 L19的器件型号并告诉我该电路应该如何工作?

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, TIPD167, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785016/tps7a30-can-you-confirm-the-part-number-for-l19-and-tell-me-how-the-circuit-is-supposed-to-work

器件型号:TPS7A30
主题中讨论的其他器件:DAC7760TIPD167TPS54060

我的任务是获取 DAC7760的+10V 和-10V。 我从 TI 文档中的一个文档中发现了上述类似电路。

您能否确认 L19=744870471的器件型号。 它的数据表显示它仅是共模扼流圈。 但它应该是 Fly Buck 变压器。(初级和次级反向)。

当我使用共模扼流圈实现上述电路时、它不会在 C199上生成负电源。

随函附上我要访问 implement.e2e.ti.com/.../DUAL-POWER-SUPPLY-GENERATION.pdf 的原理图

如果您有任何其他简单的电路或建议、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraj:

    您的设计似乎是基于 TIPD167。  在将原理图与此 TI 设计进行比较时、我注意到您的负电源轨上似乎没有拉电流或净电流。  请注意、在 TI 设计中、TPS54060的 GND 引脚连接到负电源轨、而不是 GND。

    此外、在您的原理图中、我认为 C199的极性应该翻转。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的快速响应和分享相关文档。
    我纠正了这个错误。

    我将实施上述您提供的类似设计。
    您能告诉我上述模拟部分电路是否可以使用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果可能、您能否详细说明电路的工作情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viraj、

    该设计不是 Fly Buck 设计。 相反、它使用耦合电感器在反相降压/升压拓扑中生成正电源轨和负电源轨。 以下是对电路进行解释的参考文档:
    www.ti.com/.../slva369a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢您分享该文档。
    它确实对我有所帮助。

    谢谢。