This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 下载 bqEVSW 评估软件(bqEVSW) v0.0.92

Guru**** 2634615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ20Z45, BQ24070EVM, BQ24071EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781738/download-bq-evaluation-software-bqevsw-v0-0-92

主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ24070EVMBQ24071EVM

我想下载 bqEVSW (bqEVSW) v0.0.92。
请告诉我链接目的地。
" http://www.ti.com/tool/bqEVSW"的请求 是"iNet_E_SECURITY_Problem "。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请使用监测计和固件版本进行回复。 我们将为您上传。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "监测计和固件版本"是什么意思?
    需要安装以下版本的安装程序。
    是否可以上传?
    OS:windows7 32位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqevsw 是一款与 bq20z45等测量仪表相连的工具 我问您使用的是什么监测计、您需要它。 监测计还具有固件版本、如 v1.00等 您将需要指定器件或同时指定器件和固件版本、以便我可以将其上载到您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道器件
    我想让软件与 bq44070EVM REV.B.一起使用
    Bq EVSW 版本0.0.0.92。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、我们没有 bq44070器件。 您能否在 IC 上看到顶部标记并将其发布在此处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的评估板包含在器件中。
    由于无法目视检查设备、请告诉我其他确认方法。
    我只需要与上面相同的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上传评估板器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    评估板上的器件未知。
    我希望软件与 bq24070EVM 或 bq24071EVM 配合使用。
    所需的软件版本为0.0.0.92。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你可以回答我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 PC 的接口是 EV2300。