This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要推荐器件型号

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786027/need-part-number-recommend

主题中讨论的其他器件:TPS54160A

电子钢琴

我将4580用于 OPA

对于 OPA 电源电压、12V 适配器输入降压至9V,现在我只获得一个 OPA 电源

我需要另一个-9V 电源电压,哪个器件可以满足我的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    您可以考虑使用单个 TPS54160A 解决方案、如该分离轨双+/-设计中所示:
    www.ti.com/.../slva369

    根据您的需求、有不同的输出电流版本。 此处提供了一款设计计算器:
    www.ti.com/.../swiftposneg-calc

    请告诉我们这是否对您有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    但输入电压过高
    我只有来自适配器的12V 电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    它是允许的最大输入电压。 您可以减少使用。 对于您的耦合电感器设计、您将需要12 -(-9)= 21V。40V 版本的 TPS54x40将支持该电压。 设计原理与 TPS54160A 相同。 我相信还有其他可能的解决方案。 不过、这个非常简单明了。