This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:输出不稳定

Guru**** 2536590 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431, UCC2897A, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779056/ucc2897a-output-unstable

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TL431ATL431UCC28740

尊敬的团队:

根据负载电流、我客户的输出不稳定。

当输出电压下降时、TL431也不会保持在2.5V。

最初我想是因为竞争对手的 TL431灌电流过大。

因此我建议他们使用 ATL431、但问题是相同的。

您认为较小的 PR62在这方面会有所帮助吗?

我担心、如果较小的 PR62解决了客户的问题、他们仍将使用竞争对手的 TL431。

你对此有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../0304.pdf

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    此处的 PR62用于电源、并为 TL431提供偏置电流。 降低 PR62、电压带宽将增加、动态响应将变得更好、但从测试数据来看、我认为它不会帮助解决这个问题。
    我假设激活了哪种保护、可能是电流限制保护、这会限制占空比、因为最大功率限制为33W。
    所以我建议这样做
    1.尝试降低输入电压、然后找出最大限制功率是否小于33W?
    2.您可以观察 CS 引脚电压以确定过流保护(CS 引脚电压为0.5V)是否已激活,并尝试减小电流感应电阻 PR50以确定其是否正常工作?

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:

    感谢您提供相关信息。
    工程师将很快提供 CS 引脚信息。

    此外、客户想知道变压器20uH 是否足够?
    因为我们在网络上没有可用的计算工具。
    那么、唯一可用的方法是使用 Webench、对吧?
    但我似乎无法强制 webench 使用反激式拓扑、而是使用正向来计算。
    您能检查20uH 是否足够?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28740-design-tools.xlsxHiKevin、

    是否有客户提供的任何更新?

    是的、不能在网络上计算 UCC2897A 反激式拓扑中的参数。

    但是、对于 DCM 挡板、您还可以使用 UCC28740设计工具来估算初级电感。 对于 CCM 反激式、您可以使用 UCC38C4X 中的 WEBENCH 工具来估算初级电感。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我现在要关闭此帖子、但如果您仍然需要我们的帮助、只需在下方发布回复(如果该主题由于超时而锁定、则创建新主题帖)。 谢谢。

    此致、
    Teng