This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:TPS63070软启动电路无法正常工作

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63010, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782047/tps63070-tps63070-soft-start-circuit-does-not-work

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件:TPS63010
根据应用报告、我设计了 TPS63070软启动电路、延长了 TPS63010降压/升压转换器中的软启动时间、但没有得到预期的延迟。

设计条件
(1)在 VOUT 和 FB 之间连接470kΩ Ω
(2)在 FB 和 GND 之间连接150kΩ Ω
(3)在 VOUT 和 FB 之间连接一个二极管(1SS400SMT2R)和0.022uF、作为软启动电路

预期的延迟量为10ms、但实际上是800us。
延迟量不变化的原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5098985、

    请发送您观察到的启动示波器图吗? 该图至少应包含 VIN、VOUT 和 EN。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brigitte 的回复

    发送 VIN 和 VOUT 波形。 EN 通过10kΩ Ω 连接到 VIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5098985、

    您的二极管的正向电压可能过高、或者您从 CSS 开始时仍在充电。 这看起来像是无延迟启动。

    请查看此启动、该启动使用 Diodes Inc.的二极管 DFLS120L 和22nF 电容器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、二极管 PN 反向连接。
    我更改了连接并确认正常工作。