This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3281:LM3281替换为更易于焊接的封装? 无法焊接 DSBGA。 QFN 就可以了。

Guru**** 2553960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3281, TPS62082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785810/lm3281-lm3281-replacement-with-an-easier-to-solder-package-cant-solder-dsbga-qfn-would-be-okay

器件型号:LM3281
主题中讨论的其他器件: TPS62082

您好!

能不能帮帮我、我正在寻找 LM3281的直流/直流转换器替代产品。 此 IC 非常适合我的无线应用、但我无法在物理上焊接芯片! 我不介意 QFN 或任何其他封装、但不介意该 IC、因为它具有 DSBGA。 是否有任何类似的器件具有更好的封装且适用于无线应用?

谢谢!

Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilija、

    请您在 此处阅读类似的文章

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    谢谢您、我之前看过这篇文章、但我不确定该部件是用于无线应用的。  TPS62082是否 是无线应用的理想选择? 数据表中没有这样说。 与其他直流/直流转换器相比、它的噪声是否更低?

    Emilija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emilijah、

    正如我在上一篇文章中提到的、对于该器件、没有任何立即向我介绍的东西会让我相信它不起作用、但我不直接支持该器件。 我建议创建有关 TPS62082的新主题、以便与支持该主题的工程师联系。

    谢谢、
    Aaron